Interventi in fondazione per il miglioramento sismico di un capannone Industriale a Reggiolo (RE)
23 Giu 2017 in STRUTTURE

A seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna il 20 e il 29 maggio 2012, è stato pubblicato il decreto legge n° 74

Scopri di più

Soluzioni sismiche per elementi non-strutturali nella base Nato di Vicenza
15 Giu 2017 in IMPIANTI

Il complesso che ospitò nel 1955 le prime truppe americane al termine della seconda guerra mondiale è stato interessato da un importante intervento di allargamento e riammodernamento. La costruzione della

Scopri di più

L’ancoraggio di barre Dywidag per il varo della torre Intesa San Paolo di Torino
12 Giu 2017 in STRUTTURE

Il centro direzionale di Banca Intesa San Paolo, progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 2015, ha avviato una nuova stagione di progetti di edifici alti nella città di Torino

Scopri di più

Fondamenti di ancoraggio: il funzionamento dei tasselli meccanici ad espansione
01 Giu 2017 in STRUTTURE

L’ancorante: uno dei dettagli costruttivi più trascurati nella progettazione. Rappresenta una piccola parte in termine di volumi e costi di realizzazione, ma è in grado di condizionare fortemente la sicurezza

Scopri di più

Il calcolo al fuoco di uno staffaggio in una via di fuga
26 Mag 2017 in IMPIANTI

In edifici altamente affollati come scuole ed ospedali è di fondamentale importanza garantire la stabilità degli elementi non strutturali in caso di incendio, per evitare danni alle persone o l’ostruzione

Scopri di più

Il terremoto in Emilia ed il caso di miglioramento sismico dell’asilo di Cavezzo
22 Mag 2017 in STRUTTURE

A seguito dei terremoti del maggio 2012, questa piccola scuola per l’infanzia nella zona della bassa modenese ha subito danneggiamenti e dissesti dovuti a molteplici vulnerabilità dell’edificio (modesto spessore delle

Scopri di più

Come pianificare le indagini delle armature negli interventi di recupero
11 Mag 2017 in STRUTTURE

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su un edificio in calcestruzzo (che sia questo un adeguamento, miglioramento sismico o un semplice intervento locale) non possono prescindere dalla

Scopri di più

Compartimentazioni versatili e sismo-resistenti negli ospedali. L’attenzione al dettaglio conduce alla sicurezza.
04 Mag 2017 in IMPIANTI

Sono sempre di più i casi virtuosi nei quali la sicurezza antincendio coincide con sicurezza sismica e operatività in cantiere. Gli incendi a seguito di terremoti rappresentano un reale rischio,

Scopri di più

Il consolidamento strutturale con resine epossidiche del cantiere navale di Palermo
27 Apr 2017 in STRUTTURE

Una storia eccezionale dal passato: il cantiere navale di Palermo Fondato dalla famiglia degli imprenditori palermitani Florio alla fine del 1800 e dal secolo scorso gestito da Fincantieri S.p.A., il

Scopri di più

3 casi in cui staffare un impianto non è una cosa semplice
20 Apr 2017 in IMPIANTI

Chi segue da vicino il cantiere sa bene che staffare un impianto non è mai un passaggio banale. Uno degli aspetti più critici è rappresentato dal collegamento alle strutture. Il

Scopri di più